我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.2及以上版本软件中的报警服务器为什么没有发布报警属性的选型了?
问题描述:
Citect 7.2及以上版本软件中的报警服务器为什么没有发布报警属性的选型了?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在Citect V7.0/7.1版本的软件中,如果想使用报警属性功能,需要在报警服务器中将报警属性功能激活,如下图:

但是7.2级以上版本软件中,报警服务器的扩展菜单中没有这个选项了,是因为软件把报警属性功能设置成了永久激活的状态,不需要在手动激活了,可以在页面或者脚本中直接使用报警属性即可。7.2级以上版本软件的报警服务器如下图: