我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect报警可以使用AlarmSetInfo()函数按照报警分类进行过滤,具体的使用方法是怎样的?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

参考Alarmsetinfo()的帮助,定义一个cicode函数如下:
Function AlarmFitercate(int iAN,string sCates)
int hGrp=GrpOpen("MyAlarmGrp",1);
StrToGrp(hGrp,sCates);
Alarmsetinfo(iAN,2,sCates)
GrpClose(hGrp);
End

然后你做一个普通的报警页面,找到报警页面f(x)的报警动点,如502。

如果想过滤报警类别1,2,3,页面属性――事件――当页面显示时,输入脚本AlarmFitercate(502,"1,2,3")