我们今天能为您提供什么帮助?

运行Citect工程时提示“Error 0x21 on opening 'I/O Device Name' for protocol 'Protocol Name’”?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

有以下两种可能:

1,设备不存在,比如Citect的端口中设置的端口号是2,但是电脑上只有COM1和COM3串口。

2,另一个程序占用了此端口,那么需要关闭此程序;或者是此端口在Citect中重复建立了两次,那么需要删除重复的端口设置。

这个错误不会因为不使用该端口而消失(即使设置了IO设备中的Memory项也不能使这个错误提示消失)