问题描述:
OFS软件可以通过Modbus TCPIP以太网与Twido PLC通讯吗,在手册中兼容的PLC说明中没有找到Twido?所属产品线:
OFS解决方法:
OFS软件可以通过Modbus TCPIP与Twido PLC通讯,但是需要注意,在OFS软件中配置时,Modbus TCPIP的配置要采用PL7的PLC的设置,如图所示。

当选择其他PLC类型时,有可能导致%M或%MW区通讯失败。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
OFS软件可以通过Modbus TCPIP与Twido PLC通讯,但是需要注意,在OFS软件中配置时,Modbus TCPIP的配置要采用PL7的PLC的设置,如图所示。

当选择其他PLC类型时,有可能导致%M或%MW区通讯失败。
是否有帮助?