我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在OFS软件配置时,使用了Unity导出的变量表文件,为什么在OFS Client测试时,无法显示字符串类型变量?
问题描述:
在OFS软件配置时,使用了Unity导出的变量表文件,为什么在OFS Client测试时,无法显示字符串类型变量?

所属产品线:
OFS

解决方法:

用户使用的是XSY变量表导出文件,在Unity软件中XVM是适用于OFS的变量表导出文件,使用XVM文件,字符串变量在OFS Client中添加Items时,在列表中就可以显示。