我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器漏型/源型拨码开关在什么位置?变频器的漏型和源型开关应该如何配置?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器漏型/源型拨码开关在什么位置?变频器的漏型和源型开关应该如何配置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器漏型/源型拨码开关位置如下图,在接线端子下端缺口的位置,从底部朝上看会比较明显。

ATV630变频器漏型和源型开关应根据实际接线,安装如下图配置:

ATV930变频器漏型/源型拨码开关位置如下图,在接线端子右侧的位置。

ATV930变频器漏型和源型开关应根据实际接线,安装如下图配置:

注:
如果使用带PNP晶体管的PLC输出,应设置为“源型”(出厂设置);
如果使用带NPN晶体管的PLC输出,应设置为“外部”。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。