我们今天能为您提供什么帮助?

如何安装RTC48温度控制器?

问题描述:
如何安装RTC48温度控制器?

所属产品线:
Zelio Count

解决方法:

将控制器垂直安装在刚性面板上,确保符合防滴漏/防尘规范(IP66)。可安装面板厚度:1...5 毫米。
步骤如下:
1,使用垫圈(A) 从面板正面插入控制器。
2,插入安装架(B) 直到触及面板为止,然后用螺丝紧固。在螺丝尖端触及面板后,将螺丝拧紧一圈。扭矩为0.05 至0.06 N•m。
步骤图:

QQ截图20140127142600.png