我们今天能为您提供什么帮助?

LC1F1400和LC1F1700带AC1类负载时,Ith电流多大?

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LC1F1400LC1F1700AC1类负载时的Ith电流如下表:

Ith  LC1F1400Ith  LC1F1700T°
1400A1400A40°C (≤104°F
1300A1400A50°C (≤122°F
1200A1400A60°C (≤140°F