我们今天能为您提供什么帮助?

LULC031状态指示LED灯表示什么意思?

问题描述:
LULC031状态指示LED灯表示什么意思?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

LULC031状态指示LED灯指示含义如下:

绿色“COM” LED

闪烁

模块正在初始化或更换总线上的画面

红色“ERR” LED

单独闪烁

未确认通信故障

闪烁 ( 与“COM” LED交替闪烁)

导入总线参数

内部模块故障

绿色“24V =” LED

在OA1、OA3 以及LO1 输出上具有DC24伏的电压