我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV302/312/32如何实现面板调速?
所属产品线:
ATV312变频器; ATV32变频器; ATV302变频器

解决方法:

ATV302/32/312实现面板调速方法如下:

ATV302ATV312ATV32

1. 进入控制菜单CTL,将FR1配置给定设置为AIP。

2. 进入显示菜单SUP,进入加到电机上的输出频率RFR,通过导航旋钮调节频率百分比。

1.①命令和给定来自一个通道时:

进入命令CTL将FR1设置为A1U1

②命令和给定来自不同通道时:

进入CTL将LAC改成L3,将FR1设置为A1U1,CHCF设置为SEP.再修改CD1命令通道

2.进入REF的A1UI菜单,通过导航旋钮修改频率百分比。

1.①命令和给定来自一个通道:进入DRI-CONF-FULL-CTL,将FR1设置为AIU1

②命令和给定来自不同通道时:

将FR1设置为AIU1,CHCF设置为SEP.再修改CD1命令通道。

2.进入REF的A1UI菜单调整频率百分比。