我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器本体的以太网支持Ethernet IP吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器本体的以太网支持Ethernet IP吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器集成的单以太网口,只支持Modbus TCP协议,目前不支持Ethernet IP协议,用户如果需要与其进行Ethernet IP通讯,需外加以太网卡VW3A3720或VW3A3721。

ATV930变频器集成的双以太网口,同时支持EtherNet/IP和Modbus/TCP协议,所以没有以太网卡选件。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。