ATV610、ATV630、ATV930变频器在使用PID功能时,为什么面板显示内部PID给定值?
问题描述:
ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在使用PID功能时,为什么面板显示内部PID给定值?所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV610、ATV630、ATV930变频器在使用PID控制时,【参考频率通道1】设置为图形终端给定,则面板默认的频率给定界面将变为内部PID给定值,无论【内部PID给定值】设置为是还是否,PID给定值参数的值会随着面板的调节而变化。
是否有帮助?