我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930与ATV340变频器的 SoMove在设备菜单下的Restart功能是什么含义?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0与ATV340变频器的 SoMove在设备菜单下的Restart功能是什么含义?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV630、ATV930与ATV340变频器的 Somove在设备菜单下的Restart功能是用于将驱动器重启,但驱动器并不断电,使用软件实现与硬件断电再上电同样的效果。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。