我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器是否可以实现多电机切换功能?
问题描述:
ATV930变频器是否可以实现多电机切换功能?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器可以实现多电机切换功能,变频器在停机状态下,找到完整设置,进入通用功能,进入多电机配置,将多电机选择改为是,将2套设置、3套设置改为对应的逻辑输入端子。当逻辑端子吸合时就可以切换为其它电机参数组。

具体对应如下:根据电机数或所选配置数(2至4个),使用一个或两个逻辑输入发送切换命令。

详细组合详见下表:

DI(CnF1)2个电机或配置

DI(CnF2)3个电机或配置

配置数或激活电机

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

1

3