我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德变频器面板上的按键是否有中文标识的?

问题描述:
施耐德变频器面板是否全是英文标识?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

除了ATV310*A系列面板按键为中文标识外,ATV900、ATV600、ATV610、ATV320、ATV12、ATV212、ATV340(需单独选配面板)面板标识全是英文,同时ATV310*E这个系列是用于出口的版本,变频器面板按键标识也是英文。