我们今天能为您提供什么帮助?

哪些变频器可以加编码器卡?

问题描述:
可以和编码器配合使用的低压变频器有哪些系列?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

目前在国内正常销售的变频器可以选配编码器的有ATV61、ATV71、ATV320、ATV340、ATV930;

1、 ATV61、ATV320编码器只能应用于安全保障,主要功能是超速检测与负载溜滑检测不能用于闭环控制;

2、 只有ATV71、ATV340、ATV930支持闭环控制。