我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器结尾加“C”表示什么含义?

问题描述:
ATV930变频器结尾加“C”表示什么含义?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930系列变频器结尾加“C”表示是没有制动单元的变频器。

需要注意的是,不是所有以“C”结尾的变频都能选配外置制动单元;

能够选配外置制动单元的变频器型号如下:

ATV930D55M3C---D75M3C

ATV930C11N4C---C16N4C

ATV930C25N4C

ATV930C31N4C

其余以“C”结尾的型号都无法选配外置制动单元,这些型号如果需要制动,请选择以N4或M3结尾的变频器型号。