我们今天能为您提供什么帮助?

在起重中应用转矩控制模式有什么好处?

问题描述:
在起重中应用转矩控制模式有什么好处?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

起重装置的负载轻重是不定的,在转速控制模式下,起动转矩是恒定的,在起动瞬间容易产生冲击,如果采用转矩控制模式,可以使电动机的电磁转矩逐渐增大,直至克服负载转矩时开始缓慢加速,使起动过程十分平稳。

由于转矩控制模式不能控制转速,所以起动完成后通常需要切换成转速控制模式。