关于iEM3000系列电能表的复费率含义及设置
问题描述:
关于iEM3000系列电能表的复费率含义及设置所属产品线:
iEM3000解决方法:
复费率的含义在于将一天分成几个时间段,给各个时间段规定其费率特征,例如峰、平、谷,按照不同的费率特征分别累计电量,从而得到电能的分时计量。这种做
法在于规定不同的费率,利用经济的杠杆作用,实现了调节终端用户的用电量,从而达到削峰填谷、平衡负荷的作用,使发电机和供电网发挥最大的功效。
具有复费率功能的电能表及电力参数测量仪表有:iEM3155(4)、iEM3255(4)、PM3210(4)、PM3250(4)、
PM3255(4)、PM3210(4),另外PM800增量电能计量功能,光能表ION8650也有复费率和分时计量功能。括号中的4表示电能表可以设
置4种不同的费率,分别将数据储存于4个不同的寄存器。
下面以iEM3000系列电能表的复费率设置为例说明:
图1是电能表的显示屏,第8项所指示的为当前的费率。
图2是以一周内不同的费率的一个例子
图3是iEM3155三种不同的控制模式:通过数字输入DI触发,通过表计内部时钟,通过通讯。 
图4为设置不同费率的寄存器地址
图5是不同费率的电能储存在不同的寄存器地址
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。