我们今天能为您提供什么帮助?

iEM3000的复费率控制如何通过数字输入来实现?

问题描述:
iEM3000的复费率控制如何通过数字输入来实现?

所属产品线:
iEM3000

解决方法:

iEM3115和iEM3215有两个数字输入,可以用于4个费率控制。iEM3155和iEM3255有一个数字输入,可以用于两个费率控制。

4费率控制:

DI1/DI2=OFF/OFF-费率1 激活;DI1/DI2=OFF/ON-费率2 激活;DI1/DI2=ON/OFF-费率3激活;

DI1/DI2=ON/ON-费率4激活。

2费率控制:

DI1=OFF-费率1 激活;DI1=ON-费率2 激活。