我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iEM3000系列仪表出厂设置值是多少?
问题描述:
iEM3000系列仪表出厂设置值是多少?

所属产品线:
iEM3000

解决方法:

iEM3000系列仪表出厂默认值(如果有,出厂值对应下表):

功能

出厂设置

接线方式

iEM31**:3PH4W
iEM32**:3PH4W;I1、I2和I3上3个CT;直连,无VT

CT比

CT 二次电流 = 5 A ; CT 一次电流 = 5 A

CT和VT比

CT 二次电流 = 5 A ; CT 一次电流 = 5 AVT 二次电压 = 100 V ;
VT 一次电压 = 100 V (通过通讯),HMI显示中没有 VT 二次和一次电压。

频率

50 Hz

日期

2000 年 1 月 1 日

时间

00:00:00

多费率

禁用

过载报警

禁用

数字输出

禁用

数字输入

输入状态

脉冲输出

100 imp / kWh

对照

5

通讯

波特率 = 19 200 ;校验 = 偶; 地址 =1

密码

0010