我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iEM3000系列的电能表可以测量功率吗?
问题描述:
iEM3000系列的电能表可以测量功率吗?

所属产品线:
iEM3000

解决方法:

只有iEM3*5*的可以测量功率:iEM3150、iEM3155、iEM3250、iEM3255。如下表:

iEM3150 iEM3155 iEM3250 iEM3255
有功功率 yes yes yes yes
无功功率 no yes no yes
视在功率 no yes no yes