我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iEM3250电度表第一次使用的时候需要设置参数吗?
问题描述:
iEM3250电度表第一次使用的时候需要设置参数吗?

所属产品线:
iEM3000

解决方法:

需要设置,必须设置的参数有接线方式(默认3PH4W)、CT和VT比(默认CT 二次电流 = 5 A ; CT 一次电流 = 5 A;VT 二次电压 = 100 V ; VT 一次电压 = 100 V (通过通讯))、频率(默认50 Hz)、日期(默认2000 年 1 月 1 日)、时间(默认00:00:00)、通讯(默认波特率 = 19 200 ;校验 = 偶; 地址 =1)、对照(默认5)、重置配置(默认0010)。