我们今天能为您提供什么帮助?

电流互感器的二次侧可不可以接断路器或熔断器?

问题描述:
电流互感器的二次侧可不可以接断路器或熔断器?

所属产品线:
CT

解决方法:

不可以接断路器或熔断器。电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:第一、电流互感器一次被测电流磁势I1N1 在铁芯产生磁通Φ1;第二、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;第三、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;第四、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;第五、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;第六、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;第七、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;因此,电流互感器副边回路中不许接断路器或熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。电流互感器的二次回路是检测回路,处于安全的考虑,这类回路是允许短路而不允许开路的。