我们今天能为您提供什么帮助?

电流互感器绝缘水平是怎样定义的?

问题描述:
电流互感器绝缘水平是怎样定义的?

所属产品线:
CT

解决方法:

根据《电流互感器》GB 1208-1997的规定,对设备最高电压3.5(3.6)≤Um<300KV的绕组,其额定绝缘水平用额定雷电冲击电压和额定短时工频耐受电压表示。
故电流互感器铭牌上标着额定绝缘水平:a/b/ckV的含义是:
设备最高电压aKV(方均根值),
额定工频耐受电压bKV(方均根值),
额定雷电冲击耐受电压cKV(峰值)。