我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德电流互感器CT中标准型和湿热环境型有什么区别,施耐德电流互感器两种类型的产品都有吗?

问题描述:
施耐德电流互感器CT中标准型和湿热环境型有什么区别,施耐德电流互感器两种类型的产品都有吗?

所属产品线:
CT

解决方法:

针对所适用的环境差异,电流互感器表面作了不同的处理。标准环境型适用于极少出现凝露和不会有滴水的室内或有防护的环境;湿热环境型适用于有凝露,滴水或菌类的热带室外环境型。
一般而言,湿热环境型电流互感器适应的温度范围较标准型要大,湿度也较标准型要高。
施耐德电流互感器CT的温度范围和湿度如下所示:
标准型:-5 °C 至+55 °C,相对湿度< 95%
湿热型:-25 °C 至+60 °C,相对湿度> 95%
对于施耐德电流互感器,两种产品都有,但变比不同:
50/5A~1000/5A为湿热环境型,40/5A以及1250/5A~6000/5A为标准型