我们今天能为您提供什么帮助?

电力测量仪表是否可以公用电流互感器和电压互感器?

所属产品线:
CT

解决方法:

为了保证互感器和仪表的测量精度,我们不建议互感器公用。施耐德电力参数测量仪表并不限制电流互感器和电压互感器的公用。

理论来讲,CT通过串联,PT通过并联可以作为多块电力测量仪表的测量输入。但是需要注意的是,为了保证互感器的精度,互感器的输出负荷(功率)要大于仪表的输入负荷以及线路阻抗负荷总和。

互感器会提供某个或某几个额定输出功率下的精度值,而仪表也会提供有测量输入的阻抗值或负荷值。