FA351274
FA351274
我们今天能为您提供什么帮助?
BCPM中CT默认的设置值是多少?
所属产品线:
服务器电源监测装置BCPM
解决方法:
默认的
CT
值:主进线
CT
额定值=
200A
;
分支回
CT
额定值=
100A
。
首次发布日期:
2018/6/7
修订日期:
2018/6/7
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
服务器电源监测装置BCPM
探索更多
范围:
服务器电源监测装置BCPM