我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
AMP多量程电流表(15209)可以设定的量程有哪些?
问题描述:
AMP多量程电流表(15209)可以设定的量程有哪些?

所属产品线:
模拟电流表AMP,电压表VLT

解决方法:

如果不配合互感器直接测量的量程是5A。如果配合互感器可以设定的量程为10, 15, 20, 25,40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000,5000 A。选择好量程之后需要选择相对应变比的互感器,如果选择40A的量程需要选择40/5的互感器。