XM300C/XML308/316+XL316/308+XLI/XTU300最多可以监视多少个回路?
问题描述:
XM300C/XML308/316+XL316/308+XLI/XTU300最多可以监视多少个回路?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
最多可以监视192个回路。如果没有母联开关,使用XLI300,如果有母联开关,使用XTU300。它们的最大配置都是最多4个IMD(XM300C或XML308/316),8个定位器(XL308/XL316)。系统中如果使用4个XML316和8个XL316,即可以监视的回路数量为:16*4+16*8=192。
是否有帮助?