我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigilohm 产品XM200与XD312之间怎么联系?功能是什么?端子是如何定义的?
问题描述:
Vigilohm 产品XM200与XD312之间怎么联系?功能是什么?端子是如何定义的?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

1、两者之间没有物理上的联系。XM200为绝缘监测装置,XD312是故障定位装置。XD312需要配合绝缘监测主设备如XM200使用。

2、XM200上8910端子是故障保险特性输出。动作是上电后装置正常运行,输出;如绝缘值低于预报警值,延时复位;系统绝缘值恢复至预报警值之上时,再次输出。