我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigilohm IM20抑制注入输入端子(端子15、16)的作用是什么?
所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

Vigilohm IM20抑制注入输入:

IMD注入一个低频率到系统。在一个带有很多进口的系统中,必须依据断路器的位置,只能有一个IMD注入到系统。
这种解除通过与断路器辅助接口连接的Vigilohm IM20 抑制输入管理。
可能被设置的注入抑制输入用来使用一个常开(当接口打开,注入激活;当接口关闭, 注入失效)或常闭(当接口关闭,注入激活;当接口打开, 注入失效)的接口。默认值为常开。