我们今天能为您提供什么帮助?

RH99只有一个输出触点如何既做保护继电器又做监测继电器

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

保护继电器输出触点在故障后需手动复位,监测继电器输出触点在故障消除后自动复位

RH99只有一个输出触点,实际上是分成两种产品的,都叫RH99,但订货号不一样。中文英文样本中都有两种订货号,需要手动复位的RH99和自动复位的RH99,中文样本中订货号比英文样本少一点