我们今天能为您提供什么帮助?

Vigilohm能否在低频或高频下工作?

问题描述:
Vigilohm能否在低频或高频下工作?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

Vigilohm不同型号产品使用工作频率区别较大,但没有低于45Hz及高于440Hz的型号。

常用型号对应工作频率如表格所示:

型号 IM9
IM9-OL

IM10/IM20

IM10-H/IM20-H

IM400

XM300C
XML308/XM316
频率(Hz)

45-440

45-440

45-400

50/60

45-440

45-400

45-400