我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Com’X200 密码丢失怎么办?
问题描述:
Com’X200 密码丢失怎么办?

所属产品线:
以太网关

解决方法:

本地请按照下面的两种方式来恢复。

1. 在前面板上找到 按键,长按至少10s直到电源灯闪烁3次,然后放开按键。进入Com’X200的配置网页,使用用户名: admin, 密码:admin

2. 如果第一种方法不起作用,那就恢复出厂设置。

a.       断开Com’X200电源直到电源灯灭

b.      同时按住backup和Wi-Fi 按键,直到电源灯闪烁3次

c.       放开按键,等待Com’X200完全重启。