我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Link150支持哪些以太网协议?
所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

太网网关 Link150 支持以下以太网协议:
Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种可以在设备与以太网连接上提供通讯的 TCP/IP 之间提供主站/从站通讯的协议。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在以太网网关 Link150 与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。
超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种可处理万维网上文件和数据交付的协议。它通过 TCP 端口 80 提供网络服务器功能。 使用网络浏览器可以远程配置以太网网关 Link150 并查看诊断数据。
文件传输协议 (FTP):FTP 是一种可提供在互联网上从一台计算机向另一台计算机传输文件这一能力的网络协议。FTP 用于通过 TCP 端口 21 向以太网网关 Link150 传输固件更新。
简单网络管理协议 (SNMP):基于 MIB2 格式,SNMP 提供通过 UDP 端口 161 保存和发送用于网络管理目的的识别性和诊断性信息这一能力。
地址解析协议 (ARP):ARP 用于将 IP 地址转化为以太网地址。以太网网关 Link150 会发送 ARP 请求以确定其地址是否为一个重复的 IP 地址。