我们今天能为您提供什么帮助?

Link150出厂默认IP地址是什么?

所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

Link150出厂默认IP是169.254.YY.ZZ,其中 YY 和 ZZ 是 Link150 MAC 地址的最后两个
字节(MAC 地址可在 Link150 侧面标签上找到)。

例如:如果 Link150 的 MAC 地址是 00-B0-D0-86-BB-F7 或十进制表示的
0-176-208-134-187-247,则默认IP地址是 169.254.187.247。