我们今天能为您提供什么帮助?

Link150标准固件升级流程(从版本 5.0.21 或更晚版本升级)是什么?

所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

步骤:

(1)从 www.schneider-electric.com 下载最新的 Link150 固件Link150FirmwareAndDataFilesVAAABBBCCC.zip 文件(其中AAABBBCCC为数据版本编号)。

(2)解压 Link150FirmwareAndDataFilesVAAABBBCCC.zip 并将其保存在本地PC中。

(3)打开 Link150FirmwareAndDataFilesVAAABBBCCC 文件夹。

(4)右键单击 FirmwareUpgrade.bat,然后单击编辑。(FirmwareUpgrade.bat 随即以记事本格式打开。)

(5)设置 FirmwareUpgrade.bat 文件中正在升级的模块的 IP 地址、FTP 用户名和密码。
注意:
缺省的 IP 地址 = 169.254.YY.ZZ
缺省的 FTP 用户名 = Administrator
缺省的 FTP 密码 = Gateway (确保 Administrator 密码不为空。)

(6)保存并退出 FirmwareUpgrade.bat。

(7)双击 FirmwareUpgrade.bat 文件。

(8)等到 FirmwareUpgrade.bat 文件自行关闭。