我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Link150网关启用ION协议时,Web页面有哪些变化?
所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

Link150网关启用 ION 协议时,会移除以下网页:

诊断 → 设备运行状况检查 → 读取设备寄存器(Diagnostics → Device Health Check → Read Device Registers)

配置和设置 → 网络配置 → 高级以太网设置(Configuration & Settings → Network Configuration → Advanced Ethernet Settings)

配置和设置 → 网络配置 → MBTCP/IP 过滤(Configuration & Settings → Network Configuration → MBTCP/IP Filtering)

配置和设置 → 设备配置 → 设备列表(Configuration & Settings → Device Configuration → Device List)

注意:Link150中文手册(DOCA0110ZH-01)描述有误,是启用ION协议时移除以上页面,而不是禁用ION协议时。