我们今天能为您提供什么帮助?

以太网网关 Link150 Modbus TCP/IP 客户端连接的数量上限是多少?

问题描述:
以太网网关 Link150 Modbus TCP/IP 客户端连接的数量上限是多少?

所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

以太网网关 Link150 Modbus TCP/IP 客户端连接的数量可以选择8、16或32个,支持的最大连接数为32个。当 IP 连接的数量上限已被更改时,应重启设备,只有在重启 Link150 之后,设置才会被应用。