我们今天能为您提供什么帮助?

Com'X200/500的工作温度是多少?

所属产品线:
Com'X Box 物联网网关

解决方法:

工作温度:

1.Com'X 200: -25°C...+40°C (-13°F...+104°F);

最高温度:+60°C (+140°F)

2.Com'X 210/250: -25°C...+50°C (-13°F...+122°F);

最高温度:+70°C (+158°F)

3.在最高温度下使用Com'X会缩短其使用寿命。