以太网网关 Com’X 200/210/510 支持哪些以太网协议?
以太网网关 Com’X 200/210/510是一种可在以太网 (Modbus TCP/IP) 和 Modbus 串行线路设备之间提供连接,从而使 Modbus TCP/IP 客户端能够访问串行从站设备信息的设备。它还允许串行主站设备访问来自于以太网网络上所分布的从站设备的信息。以太网网关 Com’X 200/210/510 支持以下以太网协议:
1. Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种可以在设备与以太网连接上提供通讯的TCP/IP 之间提供主站/从站通讯的协议。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在以太网网关Com’X 200/210/510 与其他兼容 ModbusTCP/IP 设备之间交换数据。
2.超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种可处理万维网上文件和数据交付的协议。它通过 TCP 端口 80 提供网络服务器功能。 使用网络浏览器可以远程配置以太网网关Com’X 200/210/510 并查看诊断数据。
3.安全套接字层超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS是以安全为目标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版。即HTTP下加入SSL层,HTTPS的安全基础是SSL,因此加密的详细内容就需要SSL。
4.互联网协议 (IPv4):IPv4是互联网协议的第四版,也是第一个被广泛使用,构成现今互联网技术的基础的协议,IPv4可以运行在各种各样的底层网络上,比如端对端的串行数据链路(PPP协议和SLIP协议) ,卫星链路等。
5.互联网协议 (IPv6):IPv6是IETF(互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代IP协议,号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个网址。
是否有帮助?