我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22系列风扇选件是否是必选件,它的作用是什么?
问题描述:
ATS22系列风扇选件是否是必选件,它的作用是什么?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22系列风扇选件不是必选件,ATS 22D17Q...C17Q、ATS 22D17S6...C17QS6和ATS 22D17S6U...C17S6U软起动-软停止单元不带风扇,可通过自然通风散热,但对于每小时起动次数有限制。

ATS22系列风扇选件的作用:对于要求更高的应用场合,如每小时起动次数更多的情况,可在ATS 22D17Q...C17Q、ATS 22D17S6...C17QS6和ATS 22D17S6U...C17S6U软起动-软停止单元的背面加装一台风扇。如下图:

每小时起动次数举例参考:

型号 在 S4 负荷中,每小时起动次数
标准 带风扇
AT22D17*-D47* 6 10
AT22D62*-D88* 6 10
AT22C11*-C17* 4 10
AT22C21*-C41* 不适用 4
AT22C48*-C59* 不适用 4