问题描述:
FDM121 FDM128都可以通过ULP接口连接至IFE或者IFM模块吗?所属产品线:
FDM121; FDM128解决方法:
FDM121背部有两个ULP RJ45接口,可以与IFE或者IFM连接;FDM128背部有ETHERNET RJ45和COM1接口,只能通过ETHERNET RJ45接口连接到IFE等具有以太网接口的设备连接,不能与IFM连接使用。




是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
FDM121背部有两个ULP RJ45接口,可以与IFE或者IFM连接;FDM128背部有ETHERNET RJ45和COM1接口,只能通过ETHERNET RJ45接口连接到IFE等具有以太网接口的设备连接,不能与IFM连接使用。




是否有帮助?