我们今天能为您提供什么帮助?

PK系列高防护工业配电箱是自带空白板?

问题描述:
PK系列高防护工业配电箱是自带空白板?

所属产品线:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱

解决方法:

一般4孔及以下的箱子会附带一个13138

6孔和8孔的附带2个13138. 如客户想订购白板的话,可选择13138,13135和13137 (请注意这3款尺寸不同,13137是带螺丝孔固定的,尺寸按箱子上孔的大小尺寸来配)