我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CCT15910的ITA 订货的时候是否包含DCF天线?所接收的DCF-77标准信号是什么信号?
问题描述:
CCT15910的ITA 订货的时候是否包含DCF天线?所接收的DCF-77标准信号是什么信号?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

不包括天线,DCF77是频率为77.5kHz的传送精确时间信息的长波发射台。坐落于德国中部的法兰克福。为很多时间应用提供准确的时间信息。