不同极数的脉冲继电器iTL都包括多少个NO/NC?
问题描述:
不同极数的脉冲继电器iTL都包括多少个NO/NC?所属产品线:
iTL解决方法:
对于iTL其极数分1P、2P、3P和4P四种,其中1P包括1NO,2P包括2NO,3P包括1NO+1NO/NC+NO,即3P的TL/iTL可以实现3NO或2NO+NC,4P包括4NO;
对于iTLI其极数只有1P种,包括1NO+1NC;
对于带集中控制的iTLc、带锁存控制的iTlm、带远程指示的iTLs其极数分1P和3P两种,其中1P包括1NO,3P包括1NO+1NO/NC+NO,即3P的TL/iTL可以实现3NO或2NO+NC。
是否有帮助?