我们今天能为您提供什么帮助?

iTLc,iTLm,iTLs脉冲继电器分别是怎么接线的?它们各自能实现怎样的功能?又是怎么实现的?

问题描述:
iTLc,iTLm,iTLs脉冲继电器分别是怎么接线的?它们各自能实现怎样的功能?又是怎么实现的?

所属产品线:
iTL

解决方法:

iTLc为带集中控制功能的脉冲继电器,接线方式如下:

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.jpg

wwwwwwww.jpg


iTLc可以实现本地控制及集中控制。
off和on开关为集中控制按钮,A1上口的开关为本地控制。
集中控制的时候,on闭合瞬间,线圈回路马上接通,自带的on/off触点动作,又使得线圈回路断开,相当于线圈得到脉冲信号,使得1/2触点翻转一次,即闭合。然后再按下off,off闭合瞬间,线圈从另一条流经off的回路接通,自带的on/off触点动作,相当于线圈再次得到一个脉冲信号,使得1/2触点翻转一次,即断开。
本地控制的时候,由A1上端的按钮控制,每按一次按钮,线圈得到一次脉冲信号,从而使得1/2触点翻转一次。

iTLm为带锁存控制的脉冲继电器,接线方式如下:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.jpg


iTLm实现锁存控制功能。
虚线方框里面为转换开关。当开关打到左边的时候,线圈得电,使得on/off触点动作,而切断了线圈得电回路,相当于线圈得到了一个脉冲信号,而使得触点1/2翻转一次,即闭合。当开关打到右边的时候,线圈经过off得电,又使得on/off触点动作,线圈失电,而使得触点1/2翻转一次,即断开。

iTLs为带远程指示的脉冲继电器,接线方式如下:
cccccccccccccccccccc.jpg

ddddddddddddddddddddddd.jpg


iTLs为带远程指示功能的脉冲继电器。
按一下A1上面的按钮,使得线圈得到一个脉冲信号,触点11/12/14和1/2都会动作,其中11/12/14为远程指示触点,远程指示1/2的状态。