我们今天能为您提供什么帮助?

ARA上各个部分的功能是什么?

问题描述:
ARA上各个部分的功能是什么?

所属产品线:
ARA

解决方法:

ARA结构图如下:

5.jpg


1.程序选择旋钮:选择按照1~4的程序进行重合闸。
2.工作状态指示灯:指示ARA的工作状态。
3.密封罩:密封之后不能选择1中的循环程序,配合“LV429375”密封组件使用。
4.自动重合闸锁定接线端子:显示ARA是否被锁定。
5,auto/OFF自动重合闸选择开关:选择是进行自动重合闸还是关闭这个功能。
6.挂锁装置:可以加挂锁。
7.断路器状态接线端子:显示断路器时分闸还是合闸状态。
8.ARA手柄(双稳态)
9.Y1/Y2控制输入接线端子 :Y1远程禁止重合闸;Y2远程控制最后一次重合闸。
10.230 V AC电源接线端子。