我们今天能为您提供什么帮助?

ARA中计数的重合闸次数N怎么确认?

问题描述:
ARA中计数的重合闸次数N怎么确认?

所属产品线:
ARA

解决方法:

当故障发生后,断路器跳闸,在TA时间之后进行重合闸。重合闸后,如果一个新的故障发生在时间TB之前,那么故障计数器递增加1,否则,计数器被重置为0。

如果故障计数器超过最大允许重合闸操作次数,ARA被锁定。这时,可以通过Y2进行最后一次重合闸或者手动到现场推上手柄重合闸。如下图所示:

6.jpg